结果:找到"工艺边 拼版",相关内容862条
- 建议嘉立创帮拼板增加工艺边选择
- 强烈建议嘉立创增加工艺边选择的选项.嘉立创PCB帮拼板目前只支持对称加工艺边和不加工艺边,但实际需求,有时只需要简单的在某一边加工艺边,这时就需要第三方拼版,客户加了很多的选项和描述,JLC的工程师工作量也加大了很多,还要反复和客户沟通确认,还可能会因误解客户意图出错.大大的降低了效率,浪费了时间,增加了双方的工作量,客户体验也很不好.建议解决方案如下:在JLC帮拼板中增加上,下,左,右工艺边选择,可以选择0-4个工艺边,后期如果有需求,要做复杂一些,也可以选择工艺边的宽度,还有是否在中间加工艺边,就样应该就能解决大部分的问题了.客户下单更灵活简单,JLC的工程师就更清楚客户的需求.作为嘉立...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 拼版工艺边可选 发帖人:FRANKLIU 发帖时间:2024-04-28 09:47:00
- 有没有大哥懂这是啥工艺
- 这个凸出来的部分,我以为是铜片用锡焊上去的,但是风枪吹不下来,割断发现好像是一体的
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB工艺 发帖人:你电阻在发光 发帖时间:2022-11-24 15:21:00
- 请问这是什么工艺
- 这一块连接器背面的差分线和导线上的绿油都加粗了,目的是什么,画板的时候怎么设计才能做到
- 所属专栏: 技术交流 标签: 工艺 发帖人:XMNJ 发帖时间:2021-12-13 10:05:00
- PCB尺寸较大不适合多行多列拼版,如何单板V割,方便SMT?
- 由于PCB较大,无法拼版成多行多列,所以只能单板上SMT请问大佬,我在边框层画了5mm宽的工艺边,箭头所指的直线能否V割,如何标记才能让嘉立创PCB加工人员看出,我这里需要V割?
- 所属专栏: PCB打样 标签: EDA 工艺边 V割 发帖人:LIC1809415 发帖时间:2021-07-28 10:09:00
- 请问,PCB过大,不适合拼版成多行多列,但是需要工艺边,LCEDA里怎么画
- PCB过大,只能做成,1行1列,LCEDA不支持,请问如何做?提前感谢解答。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 工艺边 单板 EDA 发帖人:LIC1809415 发帖时间:2021-07-28 09:17:00
- 希望拼板的时候,工艺边可以同时选择“上下左右”四边都加工艺边
- (1)希望拼板的时候,工艺边可以同时选择“上下左右”四边都加工艺边,实际生产目前有这种需求。尤其横竖多行多列拼板的时候,如果连接处都是V-CUT,过回流焊有可能导致板子变形塌陷的情况。四周都有工艺边可以解决这个问题。(还有就是这个拼板自动生成的“边框”,无法复制编辑,所以手动添加另外两边的工艺边有点不方便;如果手动拼板的话,又不支持中间有“内电层”的板子)(2)另外希望工艺边有倒角的处理,直角工艺边有可能导致大量贴装的时候,卡板的情况。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 拼板 工艺边 自动拼板 发帖人:goldenlava 发帖时间:2020-11-12 11:44:00
- 板子外形镂空vcut问题
- 最近嘉立创的工艺比较迷啊。我之前做板子,外形用Keepout层,如果板子上有需要镂空的地方也在keepout用创建非覆铜区域(快捷键T+V+T)做出来,如果需要分板,我会在一个新的机械层划线标注Vcut。自从AD更新了。我现在外形层会用一个机械层(取名为broad)做,但是如果用这个层做,嘉立创会自动认为这个层在板子内部的所有线条是要Vcut(即使我没有表明任何要做V的需求)。但是如果我想用keepout做镂空,嘉立创又无法识别出来(我试过,结果板子没有镂空)。所以到底应该怎么设置?
- 所属专栏: PCB打样 标签: 制版工艺 发帖人:likun123 发帖时间:2020-11-05 11:09:00
- 无法更改工艺边设置?
- 无法更改工艺边设置?拼版工艺边由5mm改成4mm,应用后,测量尺寸,结果还是5mm,无法修改???
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 工艺边 发帖人:LIU118 发帖时间:2019-06-26 16:03:00
- 现在嘉立创能做盘中孔工艺吗?现在有个BGA(0.5mm)普通方法不能扇出。
- 现在嘉立创能做盘中孔工艺吗?现在有个BGA-112(0.5mm间距)普通方法不能扇出。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 工艺 发帖人:O123456789 发帖时间:2019-05-27 21:42:00
- 求教拼版后如何增加工艺边
- 之前一直都是发给PCB外加工厂拼版后再传回拼版资料,再发给钢网厂制作钢网。重点是生产前要把资料先走资料受控,钢网都没传回整天给文控催,主要存在时间差。现在想把拼版都自己控制,了解了两天基本掌握拼版但有些仍不会和存在疑问,现请教前辈们:(PCB是用allegro绘制的,导出gerber在CAM350进行拼版)1、在CAM350拼好板后,增加工艺边如何操作?现只用CAM350的“addline”命令绘制工艺边,这样操作是否正确?2、工艺边上如何增加MARK点和过孔点?CAM350使用画圆命令画mark点,画不了实心圆;过孔不知如何画,是不是空心圆?3、拼版后,坐标原点放在工艺边上还是放在PCB原...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 工艺边 拼版 发帖人:mypear 发帖时间:2017-12-14 18:41:00
返回